Description de l'application

Industrie générale

Si vous ne trouvez pas votre application ci-dessous, sélectionnez « Applications industrielles générales ». Vous pourrez sélectionner un pressostat pour assurer un fonctionnement précis, ainsi que des fonctions d'alarme et de sécurité fiables dans des applications industrielles pour des milieux neutres, tels que l'eau, l'huile, l'air ou la vapeur.

Centrale hydraulique

Les groupes hydrauliques sont des appareils autonomes, contrairement à une alimentation électrique intégrée pour des machines hydrauliques. Certains blocs d'alimentation sont de grandes unités fixes tandis que d'autres sont portatifs. Ils sont équipés d'un réservoir hydraulique, qui contient le fluide, de régulateurs permettant de contrôler la quantité de pression fournie par le bloc d'alimentation à une vanne, des conduites d'alimentation en pression et de détente, une pompe et un moteur pour entraîner la pompe. La pression est contrôlée par un pressostat ou un capteur.

Pompes à eau

Les pompes permettent d'acheminer l'eau d'un endroit à un autre. Parfois, elles sont simplement utilisées pour transporter l'eau et dans d'autres cas, elles permettent d'atteindre la pression désirée. Des pressostats ou des capteurs démarrent la pompe si la pression dans le système chute en deçà d'une valeur prédéfinie. En présence de plusieurs pompes, les pressostats peuvent être utilisés pour démarrer la pompe suivante si une quantité d'eau supplémentaire est nécessaire dans le système. Ils peuvent également être utilisés pour arrêter la pompe en l'absence de pression dans la conduite d'aspiration afin de protéger la pompe contre un fonctionnement à sec.

Hydrofor / réservoir sous pression

Les puits ayant rarement une pression positive, un équipement est requis pour puiser l'eau qu'ils contiennent. Les systèmes de puits sont généralement composés du puits proprement dit, d'une pompe, d'un pressostat pour l'activation automatique de la pompe et d'un réservoir de pression. La pompe envoie l'eau du puits dans le réservoir de pression à des fins de stockage temporaire. Le réservoir de pression stocke l'eau jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire dans l'habitation. Les réservoirs de pression se déclinent généralement en trois versions : avec vessie remplie d'air, avec plaque entre l'eau et l'air présent à l'intérieur et ceux sans vessie ni plaque. Le réservoir de pression offre un accès immédiat à l'eau du puits sans devoir actionner manuellement la pompe. La combinaison réservoir de pression/pressostat permet un fonctionnement automatique de la pompe de manière intermittente, ne fonctionnant ainsi que lorsque nécessaire. Cette technique réduit également la durée de fonctionnement de la pompe, ce qui prolonge sa durée de vie.

Booster

Des systèmes de pompes de surpression sont requis lorsque l'alimentation principale en eau ne fournit pas une charge ou un débit suffisant pour la demande totale. L'objectif de l'application est de maintenir une pression d'eau constante, même si la demande en eau change pendant la journée. Un pressostat est nécessaire pour réguler la pression.

Systèmes pour l'irrigation

Il existe différentes techniques d'arrosage, qui varient selon la manière dont l'eau puisée de la source est distribuée sur le terrain. En général, l'objectif est d'arroser uniformément l'ensemble du terrain, afin que chaque plante reçoive la quantité d'eau dont elle a besoin, ni trop ni trop peu. Les différents systèmes d'arrosage sont les suivants : goutte-à-goutte, à aspersion, à pivot central, à déplacement latéral et souterrain. Le pressostat régule la pression d'eau.

Compresseur (monophasé)

Le secteur industriel Compresseurs d'air inclut une vaste gamme d'équipements, allant de très petites unités utilisées dans les domaines médical et dentaire aux très grands compresseurs industriels fonctionnant dans la plage des kilowatts. Les petites unités sont autonomes et fonctionnent sur le site d'utilisation. Les unités plus grandes peuvent être centralisées (p. ex. pour approvisionner une usine avec de nombreuses utilisations finales) ou autonomes (spécifiques à un seul équipement). Du point de vue de la sécurité, un pressostat est nécessaire pour surveiller la pression du système. Dans cette section, nous proposons des pressostats monophasés.

Compresseur (triphasé)

Le secteur industriel Compresseurs d'air inclut une vaste gamme d'équipements, allant de très petites unités utilisées dans les domaines médical et dentaire aux très grands compresseurs industriels fonctionnant dans la plage des kilowatts. Les petites unités sont autonomes et fonctionnent sur le site d'utilisation. Les unités plus grandes peuvent être centralisées (p. ex. pour approvisionner une usine avec de nombreuses utilisations finales) ou autonomes (spécifiques à un seul équipement). Du point de vue de la sécurité, un pressostat est nécessaire pour surveiller la pression du système. Dans cette section, nous proposons des pressostats triphasés.

Chaudières à vapeur

Une chaudière, ou générateur de vapeur, est un appareil permettant de créer de la vapeur en appliquant de l'énergie thermique à l'eau. Bien que les définitions soient quelque peu flexibles, l'on peut affirmer que les anciens générateurs de vapeur étaient généralement appelés "chaudières" et fonctionnaient à basse et moyenne pression (1–300 psi/0,069–20,684 bars ; 6,895–2 068,427 kPa) mais, à des pressions supérieures, il est plus courant de parler de "générateur de vapeur". Une chaudière ou un générateur de vapeur est utilisé là où une source de vapeur est requise. La forme et la taille dépendent de l'application : des machines à vapeur mobiles, telles que les locomotives à vapeur, les moteurs portatifs et les véhicules routiers à vapeur utilisent généralement une chaudière plus petite qui fait partie intégrante du véhicule ; les machines à vapeur fixes, les installations industrielles et les centrales électriques sont généralement équipées d'une installation de génération de vapeur séparée de plus grande taille, qui est raccordée au point d'utilisation à l'aide de tuyaux. Un pressostat est utilisé pour assurer un fonctionnement précis ainsi que des fonctions d'alarme et de sécurité fiables.

Chaufferie

Dans les chaufferies, une surveillance précise des installations de vapeur/d'eau chaude, des échangeurs de chaleur et des équipements de traitement de l'eau d'alimentation est essentielle. Les pressostats Danfoss offrent une surveillance fiable et une régulation précise.

Chauffage urbain

Les sous-stations de chauffage urbain nécessitent une surveillance automatique de la température et de la pression de l'eau afin de garantir une fourniture fiable et ininterrompue du chauffage urbain.

Marine

懸๩ꮨܳque l'on évoque la marine, un bateau tout entier vient à l'esprit. Un bateau intègre la plupart des applications existant sur la terre ferme, mais elles sont simplement concentrées dans un espace limité. Les applications vont des eaux usées au traitement des gaz d'échappement. Bien que Danfoss propose des produits adaptés à bon nombre de ces applications, nous nous concentrons sur les équipements placés à l'intérieur et autour de la salle des machines et du système de propulsion. Des pressostats sont utilisés dans des applications marines sur les moteurs, systèmes de propulsion, compresseurs d'air, chaudières, équipements de traitement du combustible, séparateurs d'huile, incinérateurs. propulseurs et blocs d'alimentation.

Fermé