적용 부분

일반 산업

적합한 적용분야를 아래에서 찾을 수 없으면, "일반 산업"을 선택하시면 됩니다. 여기서 스위치를 선택하면 물, 기름, 공기, 증기와 같은 중성 매체를 사용하는 산업 분야에서 정확한 작동과 안정적인 경보 및 안전 기능이 제공됩니다.

유압 파워팩

유압식 파워팩은 유압 장비에 내장되는파워 공급장치가 아닌 독립형 장치입니다. 커다란 고정형 제품도 있지만, 이동이 쉬운 제품도 있습니다. 파워팩은 압력 공급 라인과 릴리프 라인의 밸브, 펌프 및 펌프를 동작시키는 모터에 오일을 저장하는 유압탱크, 레귤레이터를 사용하여 압력을 공급합니다. 압력은 스위치 또는 센서로 조절합니다.

워터 펌프

펌프는 다른 곳으로 물을 옮길 때 사용하며, 단순히 물 운반을 주 용도로 할 때도 있지만, 원하는 수준까지 압력을 높일 때 사용하기도 합니다. 압력 스위치나 센서는 시스템 내부 압력이 사전 설정된 값 아래로 떨어지는 경우, 펌프 기동시 사용합니다. 세트에 펌프가 두 개 이상 있는 경우, 시스템에 더 많은 물이 필요하면 다음 펌프를 기동할 때 스위치를 사용할 수 있습니다. 흡입관 내에 압력이 없는 경우에는 펌프가 물 없이 기동하지 않도록 펌프를 멈추도록 사용됩니다.

압력 용기 / 압력 탱크

우물은 정압이 생기는 경우가 드물기 때문에, 우물에서 물을 끌어 올리려면 장비가 필요합니다. 우물 시스템은 통상 우물과 펌프, 펌프의 자동 작동을 위한 압력 스위치, 압력 탱크로 구성됩니다. 펌프는 우물에 있는 물을 압력 탱크로 보내 임시 저장합니다. 그러면 압력 탱크는 집에 물이 필요할 때까지 물을 보유하고 있습니다. 압력 탱크에는 공기 주머니가 달린 형태, 물과 실내 공기 사이에 웨이퍼가 있는 형태, 공기 주머니나 웨이퍼가 전혀 없는 형태 등 세 가지가 있습니다. 압력 탱크는 펌프를 수동으로 작동할 필요 없이 바로 우물 물과 연결됩니다. 압력 탱크와 압력 스위치 조합으로 펌프는 필요한 경우에만 자동으로 동작되게 합니다. 이 방식은 펌프의 동작 시간도 줄여서, 펌프 수명을 연장하게 됩니다.

부스터

부스터 세트 펌프 시스템은 메인 급수 시설에서 총 수요에 맞는 충분한 헤드나 유량을 제공하지 못할 때 필요합니다. 이 적용 분야에서의 용도는 하루 중에 물 수요가 바뀌더라도 일정한 수압을 유지하는 데 있습니다. 스위치는 압력을 조절할 때 필요합니다.

관개 시스템

관개 기법에는 다양한 종류가 있으며, 수원으로부터 얻은 물을 농지에 공급하는 방식에 차이가 있습니다. 일반적으로는 농지 전체에 고르게 물을 공급하는 것이 목표이므로, 식물마다 너무 많지도 너무 적지도 않은 딱 필요한 만큼의 물을 주도록 합니다. 관개 시스템은 적수 관개, 살수 관개, 중앙 회전식 관개, 수평 이동 관개, 하위 관개 시스템 등 다양한 종류가 있습니다. 압력 스위치는 수압을 조절할 때 사용합니다.

에어 컴프레셔(단상 스위치)

공기 압축기 산업 부문에는 의료 및 치과용으로 쓰이는 아주 작은 장치부터 킬로와트의 전력량 범위에서 작동하는 매우 큰 산업용 압축기에 이르기까지 다양한 장비가 포함됩니다. 소형 장치는 자급식으로 사용 현장에서 작동합니다. 대형 장치에는 중앙 집중식(최종 사용자가 많은 공장에 공급하는 경우 등)과 자급식(장비 하나로 한정) 등 두 종류가 있을 수 있습니다. 안전 측면에서 볼 때 시스템 압력을 감시하고 조절하려면 압력 스위치가 필요합니다. 여기에서는 단상 스위치만 제공합니다.

에어 컴프레셔(3상 스위치)

공기 압축기 산업 부문에는 의료 및 치과용으로 쓰이는 아주 작은 장치부터 킬로와트의 전력량 범위에서 작동하는 매우 큰 산업용 압축기에 이르기까지 다양한 장비가 포함됩니다. 소형 장치는 자급식으로 사용 현장에서 작동합니다. 대형 장치에는 중앙 집중식(최종 사용자가 많은 공장에 공급하는 경우 등)과 자급식(장비 하나로 한정) 등 두 종류가 있을 수 있습니다. 안전 측면에서 볼 때 시스템 압력을 감시하고 조절하려면 압력 스위치가 필요합니다. 여기에서는 삼상 스위치만 제공합니다.

스팀 보일러

보일러나 증기 발생기는 열 에너지를 물에 가해 증기를 만들 때 사용하는 장치입니다. 정의는 약간 유동적이지만, 이전에 나온 증기 발생기는 보통 보일러라 불렸으며 중간 압력(1–300 psi/0.069–20.684 bar; 6.895–2,068.427 kPa)에서 작동했지만 압력이 이보다 높은 장치는 대체로 증기 발생기라고 부릅니다. 보일러나 증기 발생기는 증기의 원천이 필요한 곳에서 사용합니다. 형태와 규모는 용도에 따라 다릅니다. 증기 기관차, 이동식 엔진, 증기 자동차와 같은 차량 내부에 설치된 작은 보일러가 사용되는 모바일 증기 엔진이나 산업용 설비, 발전소와 같은 큰 별도의 스팀 생산 설비를 갖춘 고정식 스팀 엔진이 있습니다. 이 곳에 압력 스위치는 정확한 동작 및 신뢰할 수 있는 경보 발동 및 안전 기능을 제공합니다.

보일러 룸

보일러실에서는 증기/급탕 설치물, 열교환기, 급수용 정수처리 설비에 대한 정확한 모니터링이 중요합니다. Danfoss 압력 제어는 안정적인 제어와 정확한 조절이 가능합니다.

지역 난방 장치

지속적이며 안정적인 지역 난방 공급을 위해, 지역 난방 서브스테이션에는 수압과 온도에 대한 자동 조절이 필요합니다.

선박

조선산업을 이야기하면 선박 하나가 머릿속에 떠오릅니다. 좁은 공간에 집중되어 있다는 차이만 있을 뿐, 선박에서도 육지에서 볼 수 있는 응용제품을 대부분 찾아볼 수 있습니다. 그 적용 범위는 하수부터 배기가스 처리까지 다양합니다. Danfoss는 이처럼 다양한 용도에 적합한 제품을 보유하고 있지만, 엔진실과 추진 시스템 내부 및 주변에 설치하는 장비에 주력하고 있습니다. 스위치는 엔진, 추진, 공기 압축기, 보일러, 연료 처리, 유수 분리기, 소각로, 추력기, 전원함 관련 해양 응용제품에 사용됩니다.

닫음