应用描述

一般工业

如果在下面找不到您的应用,请选择“一般工业”。此处有一个开关将被选中,以针对水、油、空气、蒸汽等中性介质的工业应用,提供准确的操作和可靠的报警和安全功能。

液压泵站

液力动力组属于独立装置,有别于液压机械的内置电源。有些动力组体型庞大、位置固定,有些则较易移动。它们包含一个用于存储液体的液压水箱、用于控制动力组传递给阀门的压力量的调节器、供压管路和释压管路、一个泵和为泵供电的电机。压力受开关或传感器的控制。

水泵

泵的作用是移动水的位置,有时只是移动水,有时还要用来产生所需的压力。 压力开关或传感器的作用是,当系统压力降到预设值以下时,将泵启动。如果泵的数量不止一个,当系统需要更多水时,可以用这些开关来启动下一个泵。当吸入管路中没有压力时,为了防止泵的空运行,可以用开关来关掉泵。

高压釜

集水阱很少是正压,所以需要用设备将阱中的水抽出。集水阱系统的一般组成:阱、一个泵、一个用于自动启动泵的压力开关和一个压力柜。泵将阱中的水送入压力柜中暂时保存。之后水一直保存在压力柜中,直到甲板室需要用水。压力柜一般有三种形式,有的带一个注满空气的气囊,有的带一个介于水和空气之间的膜片,有的既无气囊又无膜片。有了压力柜,就可以直接取用阱水,而不必手动启动泵。通过压力柜/压力开关的组合,可以实现泵的间歇性自动运行——仅在需要时。这还减少了泵的运行时间,从而延长了使用寿命。

增压系统

若主供水管提供的水头或流量不足以满足总需求,就需要配有增压器的泵系统。 其目的是维持恒定的水压,即使用水量在一天中上下波动。 需要一个开关来控制压力..

灌溉系统

灌溉技术分为许多种,其区别在于,如何在田地里分配从水源处取得的水。一般来说,应该让水均匀分布到整块田地,让每株植物都获得需要的水量,不多也不少。灌溉系统的种类有:滴灌系统、喷灌系统、中心旋转喷灌系统、平移式喷灌系统和地下渗灌系统。压力开关的作用是控制水压。

空气压缩机(单相切换)

空气压缩机的种类极多,小至医用和牙科用的微型压缩机,大至千瓦级的巨型工业压缩机。小压缩机是一体式的,可以在使用现场操作。大压缩机可以是中央式(例如用于有许多终端用户的工厂),也可以是一体式(专门用于某个设备)。为了确保安全,需要有一个压力开关来监控系统压力。 本章将介绍单相开关。

空气压缩机(三相切换)

空气压缩机的种类极多,小至医用和牙科用的微型压缩机,大至千瓦级的巨型工业压缩机。小压缩机是一体式的,可以在使用现场操作。大压缩机可以是中央式(例如用于有许多终端用户的工厂),也可以是一体式(专门用于某个设备)。为了确保安全,需要有一个压力开关来监控系统压力。 本章将介绍三相开关。

蒸汽锅炉

锅炉或蒸汽发生器的作用是对水施加热能,以产生蒸汽。就定义而言,二者的界限并非一成不变。但一般来说,在中低压力下(1–300 psi/0.069–20.684 bar;6.895–2,068.427 kPa)工作的老式蒸汽发生器一般称为锅炉,超过这个压力就称为蒸汽发生器。凡是需要蒸汽的地方,就会用到锅炉或蒸汽发生器。其形式和尺寸取决于具体的应用:移动蒸汽引擎一般使用小型锅炉,并且锅炉与交通工具合为一体,例如蒸汽机头、便携式引擎和以蒸汽为动力的道路交通工具;固定蒸汽引擎、工业装置和电站通常使用较大的独立式蒸汽发生设备,并且设备通过管道连接到使用地点。压力开关的作用是提供准确的操作及可靠的报警与安全功能。

锅炉房

在锅炉房中,对用于供水的蒸汽/热水装置、换热器和水处理设备进行准确监控至关重要。 Danfoss 的压力控制器能做到可靠监控和准确调节。

区域供热

区域供热配送站要求对水压和温度进行自动监控,以确保可靠而不间断的区域供热。

船舶

说到海运,大家会想到一艘船。陆地上的大部分应用都能在船舶上找到,只是集中在一个狭小空间内。从废水处理到废气处理,船舶上的应用范围很广。 其中许多应用都能找到适合的 Danfoss 产品,但我们的关注重点是轮机舱和推进系统的内部及周围的设备。在海运应用中,开关被安装在轮机、推进装置、空气压缩机、锅炉、燃料处理系统、油分离器、焚化炉、助推器和动力组上。

Close