Caso não encontre sua aplicação na lista abaixo, você pode selecionar "Indústria geral". Aqui um pressostato será selecionado para fornecer operação precisa, alarme confiável e funções seguras em aplicações industriais para meios neutros como água, óleo, ar ou vapor.
Unidades hidráulicas são dispositivos autônomos, diferentemente dos dispositivos de suprimento de energia para o maquinário hidráulico. Algumas unidades são grandes e fixas, e outras são mais portáteis. Elas possuem um reservatório hidráulico que armazena o fluido; reguladores que permitem aos usuários controlar a pressão fornecida a uma válvula; linhas de suprimento de pressão e linhas de alívio; a bomba e um motor para energizar a bomba. A pressão é controlada pelo pressostato ou pelo sensor.
As bombas são usadas para mover a água de uma posição para outra; em alguns casos, o objetivo é apenas mover a água e, em outros, as bombas também são usadas para atingir uma pressão desejada. Os sensores ou pressostatos devem ativar a bomba se a pressão do sistema cair abaixo de um valor pré-estabelecido. Caso haja mais de uma bomba no conjunto, os pressostatos podem ser usados para ativar a próxima bomba se o sistema precisar de mais água. Eles também pode ser utilizados para parar a bomba se não houver pressão na linha de sucção para protegê-la contra o funcionamento a seco.
Como os poços raramente possuem pressão positiva, são necessários equipamentos para trazer a água de um poço. Os sistemas de poço geralmente consistem em poço, bomba, pressostato para a ativação automática da bomba, e tanque de pressão. A bomba envia a água do poço para o tanque de pressão para armazenamento temporário. O tanque de pressão armazena a água até que ela seja necessária na casa. Há três tipos diferentes de tanques de pressão: tanques com uma boia, tanques com uma válvula wafer entre a água e o ar, e os tanques sem válvula wafer nem boia. O tanque de pressão fornece acesso imediato à água do poço, sem a necessidade de ligar a bomba manualmente. A combinação pressostato/tanque de pressão permite que a bomba opere automaticamente de maneira intermitente, funcionando apenas quando necessário. Isso também reduz o tempo de funcionamento da bomba, aumentando assim sua vida útil.
Sistemas de bombas com booster são necessários onde o suprimento principal de água não fornece pressão de entrada ou fluxo suficiente para a demanda total. O objetivo da aplicação é manter a pressão da água constante, mesmo se a demanda de água mudar durante o dia. Um pressostato é necessário para controlar a pressão.
Há vários tipos de técnicas de irrigação e eles diferem na maneira como a água é obtida da fonte e distribuída. Em geral, o objetivo é irrigar toda a área uniformemente, para que cada planta receba a quantidade de água de que precisa, nem mais nem menos. Os diferentes tipos de sistemas de irrigação são: por gotas, sprinkler, pivô central, movimento lateral e sistemas de sub-irrigação. O pressostato controla a pressão da água.
O setor industrial de compressores de ar inclui uma enorme variedade de equipamentos, desde unidades muito pequenas para uso médico e odontológico a enormes compressores industriais operando em kilowatts. As unidades pequenas são autossuficientes e operam no local de uso. As unidades maiores podem ser centralizadas (por exemplo, para fornecer muitas aplicações finais a uma fábrica) ou autossuficientes (específicas para uma peça do equipamento). Da perspectiva de segurança, o pressostato é necessário para monitorar a pressão do sistema. Nesta seção, oferecemos pressostatos unifásicos.
O setor industrial de compressores de ar inclui uma enorme variedade de equipamentos, desde unidades muito pequenas para uso médico e odontológico a enormes compressores industriais operando em kilowatts. As unidades pequenas são autossuficientes e operam no local de uso. As unidades maiores podem ser centralizadas (por exemplo, para fornecer muitas aplicações finais a uma fábrica) ou autossuficientes (específicas para uma peça do equipamento). Da perspectiva de segurança, o pressostato é necessário para monitorar a pressão do sistema. Nesta seção, oferecemos pressostatos trifásicos.
Uma caldeira ou gerador de vapor é um dispositivo usado para criar vapor aplicando energia térmica à água. Embora às vezes a definição seja flexível, pode-se dizer que os antigos geradores de vapor eram comumente chamados de caldeiras e funcionavam a baixa e média pressão (1–300 psi/0,069–20,684 bar; 6,895–2.068,427 kPa) mas a pressões acima disso, é mais comum falar em geradores de vapor. Uma caldeira, ou gerador de vapor, é usada sempre que uma fonte de vapor é necessária. Sua forma e tamanho dependem da aplicação: motores móveis a vapor (como locomotivas, por exemplo), motores portáteis e veículos rodoviários movidos a vapor normalmente usam uma caldeira menor, que forma uma parte integrante do veículo; motores a vapor fixos, instalações industriais e centrais elétricas geralmente possuem uma instalação geradora de vapor separada conectada ao ponto de uso por uma tubulação. Um pressostato é usado para proporcionar uma operação precisa, um alarme confiável e funções seguras.
Nas salas de caldeiras, o monitoramento preciso das instalações de água quente/vapor, dos trocadores de calor e dos equipamentos de tratamento da água é vital. Os pressostatos da Danfoss oferecem monitoramento confiável e regulagem precisa.
Sub-estações de aquecimento distrital exigem monitoramento automático da pressão e da temperatura da água para assegurar uma operação confiável e ininterrupta de aquecimento distrital.
Quando se fala no segmento marítimo, pensa-se logo em um navio inteiro. Um navio inclui a maioria das aplicações encontradas em terra, mas concentradas em um espaço limitado. As aplicações vão de água de esgoto a gás de exaustão. Embora a Danfoss tenha produtos adequados para muitas dessas aplicações, nosso foco maior é em equipamentos localizados na casa de máquinas e no sistema de propulsão. Os pressostatos são utilizados em motores, compressores de ar, caldeiras, tratamento de combustível, separadores de óleo, incineradores, propulsores e unidades de aplicações marítimas.